This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK3134:电缆问题

Guru**** 2464780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636543/tlk3134-cable-question

部件号:TLK3134

团队成员,您好!

我正在尝试为以下接口找到一个收发器,该收发器可以通过4 m 驱动电缆:

XAUI接口,3.125 Gbps

LVDS,速度为160 Mbps

我发现 TLK3134 可以与XAUI配合使用,并且内置了去重功能,并且有一些LVDS选项。 我找不到这些电缆可以驱动的电缆长度的信息。  

提前感谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    客户希望驱动哪种类型的电缆作为3.125Gbps的数据速率?

    我们研究了一段时间,当时我们正在通过5类电缆驱动600Mbps。 但在3.125Gbps的速率下,客户需要使用更高质量的电缆,例如双轴电缆。 使用双轴电缆和正确的设置,您可以实现到10 m 的传输距离,但这一切都取决于电缆的损耗。

    传输的长度取决于实际介质类型,连接器和其他介质特性。

    Dennis