This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS或RGB24或转换后的VGA到HDMI。

Guru**** 2465280 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636403/lvds-or-rgb24-or-converted-vga-to-hdmi

主题中讨论的其他部件:TFP410

您好,

我必须将显示信号转换为HDMI,并尝试尽快转换。 我需要创建第二个HDMI连接。

我使用的主板(IMx6)有一个24位RGB接口,另一个转换为18位VGA的24位RGB接口和一个双通道LVDS接口。
我想将双通道LVDS接口转换为HDMI,但我看到只有IC将HDMI转换为LVDS,而没有LVDS转换为HDMI。
我认为VGA会非常慢,因为它是从24位RGB转换而来的。

我应该使用哪种芯片来实现我的目标?
最快的方法是什么?为什么?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    B.B.您好,

    我正在进行一些研究,以确定我们是否有可行的解决方案,并将在明天回复您。 同时,您可能需要使用E2E搜索"LVDS至HDMI","RGB至HDMI"和"VGA至HDMI"。 我注意到其他人一直在寻找类似的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    我搜索了"LVDS至HDMI",这就是为什么我认为目前没有IC (IC)。 如果我错了,请更正我。
    "RGB24至HDMI"具有"TFP410"集成电路,但遗憾的是,我不知道是否有更好的新集成电路。
    我认为VGA到HDMI不是一个好的解决方案,因为它是从RGB24转换到VGA的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B.B.您好,

    -对于LVDS至HDMI:此处介绍了我们的最佳解决方案 https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/t/24.5963万 注:它实际上是LVDS至DVI (TMDS,无音频)。

    -对于RGB24至HDMI (实际为DVI):TFP410是我们的最佳解决方案(TMDS DVI发送器/串行器,无音频)

    -对于VGA到HDMI:您正确地说,此解决方案不是最佳解决方案,因为 RGB24到VGA的链中通常有一个额外的转换步骤。 我们的最佳解决方案是将VGA返回到RGB24,然后再使用TFP410。

    [11/29/17编辑;测试是否解决]