This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:与TPS6.5986万和外部闪存的SPI争用

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636767/tps65986-spi-contention-with-tps65986-and-external-flash

部件号:TPS6.5986万

不清楚从闪存芯片加载固件后SPI引脚会发生什么情况。 这些引脚是否进入高阻抗状态? TPS6.5986万是否需要保持复位? 我提出这个问题的原因是,我将使用闪存编程器(Aardvark)对闪存芯片进行编程,我只是想确保我可以在没有 TPS6.5986万干扰的情况下与SPI闪存芯片正常通信。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    TPS6.5986万上的SPI引脚将在从SPI闪存加载其应用程序固件后进入Hi-Z状态。 在运行时使用Aardvark重新编程SPI闪存应该没有问题。

    谢谢!
    Eric