This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636758/i2c

你(们)好

我们有I2C到SPI还是SPI到I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eli:

    我们没有I2C到SPI器件。  我们通常建议使用低成本微控制器进行转换,因为SPI数据包可配置为满足您的需求,实施SPI的方法太多 ,因此一个专用设备是值得的。  例如,您可以有32位SPI数据包或8位。  

    我们愿意听取有关申请和业务案例的意见。  如果这是合理的,我们可以建议它是一种有待开发的产品。  

    Francis Houde