This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:交换机偏置

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636483/ts3usb3000-bias-for-switch

部件号:TS3USB3000

尊敬的TI支持:

我看的是一种使用TS3USB3000的设计。  

D+/D-的输入为LVDS (+/- 1.2V)或SERDES (+/- 200mV)。 OE线路接地(激活),选择线路用于选择

LVDS和SERDES之间。  10UH,10ohm和10UF的每个USB+/-上都有一个LRC。 我被告知需要这样做

偏置 TS3USB开关并在开机时将其打开。 电容器充电后,LRC不再位于电路中。

TS3USB是否需要偏置? 我在 数据表中的任何地方都没有看到这种情况?

谢谢!

Jeff Cohen

Dentsply Sirona Inc长岛城纽约1.1101万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffrey,

    请注意,D+/-,USB+/-和MHL+/-上信号的推荐工作条件为0至3.6V。 因此,如果信号电平变为负值,则必须将其偏置,以符合TS3USB3000的规格,从而使信号不会失真地通过。

    设备的通电由OE控制。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致
    Cevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cevin:

    推动TS3USB3000的部件是NXP PTN3.6221万A单通道超高速USB 3.0 转驱动器。

    它具有自动低功耗管理方案,如果D+/D-线没有施加Zrx_DC (18-30)欧姆负载,则

    PTN3.6221万A将关闭。 从低功耗到开启状态的延迟高达115us。 其目的是在插入设备时放置一个吸收电流的直流负载, D+/D-线将看到直流负载,这将打开设备。 这似乎合理吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    您在第一篇和最后一篇文章中提到这两种不同的设计吗? 您的应用程序中mux的使用案例是什么?

    通常,此检测用于接收器检测(如果已连接设备)。 TS3USB3000作为无源多路复用器对此是透明的,不建议在该处施加负载,因为它会改变发射器看到的整体终端负载。

    此致
    Cevin