This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:3G-SDI 3:1开关,带输出分离器设计

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A, LMH0344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636677/ds25cp104a-3g-sdi-3-1-switch-with-output-splitter-design

部件号:DS25CP104A
在“线程: LMH0344”中讨论的其他部件

您好,

我目前正在从事具有分离输出的3G-SDI 3:1开关设计。 我已经创建了示意图的初稿,想知道这在原则上是否可行,或者是否存在错误。 特别是,我不确定我是否正确使用了100欧姆端接电阻器。 此外,如何处理DS25CP104A的未使用输入和输出引脚?

请参阅下面的我的电路:

谢谢!

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    您不需要100欧姆电阻器R3,R12,R17 - LMH0344和DS25CP104在内部端接。  尽管您可以保留足印,以获得方便的测量点。

    您可以使未使用的输出保持浮动。  我会缩短未使用的输入,以将进入DS25CP104的噪音降至最低。

    确保每个部件的电源也有局部去耦合。

    此致,