This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:未使用的内/外引脚

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636283/ds64br401-unused-in-out-pins

部件号:DS64BR401

大家好,

由于下面的帖子被锁定,我发布了一个新帖子。

e2e.ti.com/.../24.2187万

e2e.ti.com/.../225.9526万

关于上述帖子中的答案,我理解您可以让未使用的输入保持浮动。 但是,如果客户想要避免噪音干扰(可能会错过信号检测电路),他们能否将INX p/n连接在一起并直接连接到GND?

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai-san,

    最好将销钉系在一起。  请勿将高速输入引脚直接连接至GND。  这些引脚是自偏的。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee-san,

    感谢您让我们了解输入偏压电路,我已经忘记了这一点。

    如果客户不想让引脚保持浮动状态,我们将通知他们将引脚绑定在一起。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai,

    听起来不错。

    此致,