This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:关于内部时钟功能

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636361/dp83848k-about-internal-clock-function

部件号:DP8.3848万K

请告诉我下面的DP8.3848万K的内部时钟功能,

①Datasheet第2页描述的是“时钟生成”,此块是否仅为125MHz?

或者,时钟是否有其他功能?  

②If有其他功能,DP8.3848万K是否具有PHY时钟和TX侧时钟的检测(和计数)差异功能?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    DP8.3848万在25MHz时钟下工作。 有一个内部PLL,系统时钟以125MHz运行。
    TX_CLK和RX_CLK上有25MHz时钟,用于在MII上传输和接收数据。

    此致,
    罗斯