This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN-FD微型

Guru**** 2563410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636476/can-fd-micro

嘿,团队,

我们目前是否有一个带CAN-FD的微控制器? 还是我最好使用MCU与能够进行CAN-FD的CAN收发器通信?  

谢谢!

Luke Andraka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    我们目前还没有任何具有CAN-FD的C2000微控制器。 不确定收发器是否会执行此工作,因为您仍需要MCU上的CAN-FD模块才能正确接收来自CAN总线的更高密度数据。

    此致,
    约瑟夫