This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12 G SDI的ESD保护设备

Guru**** 2560770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636360/esd-protection-device-for-12-g-sdi

主题中讨论的其他部件:TPD4E02B04TPD1E01B04

您好E2E:

我找到了以下帖子。
e2e.ti.com/.../53.0649万

对于12G,建议使用哪种ESD保护设备?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY,

    对于12Gbps,我仍然推荐使用TPD4E02B04。 (6GHz),因为-3dB带宽为10GHz。

    或者,如果您需要1通道设备,我们提供TPD1E01B04,其带宽为~20GHz的-3dB。

    此致,

    Cameron