This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:示意图查看

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A, TMP464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636296/tca9544a-schematic-review

部件号:TCA9544A
主题中讨论的其他部件: TMP464

您好,先生:

我们使用的是TCA9544A +TMP464

1.您能否帮助您仔细检查原理图?

2. TCA9544A INT0-3是否可以使用一个PU电阻器?

谢谢!!

示意图:

e2e.ti.com/.../1.output_7E00_new.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Shu-Cheng,

    我们设备上的一切看起来都很好。 0x70h处的设备地址正确。

    1)只是为了确保您的上拉电阻器连接到SDA/SCL_BL (1,2,3,4)。

    2) INT0,1,2,3可以有一个上拉电阻器。

    3) 10uF帽有点过载。 您不需要太多。 但它仍应起作用。

    谢谢!

    -Bobby