This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:使用什么时钟捕获SFD's?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636275/dp83867e-what-clock-to-use-to-capture-sfd-s

部件号:DP8.3867万E

DP8.3867万E设备可将RX 和TX SFD输出至GPIO输出。 我想为FPGA内部的上升边缘添加时间戳。 哪个时钟与这些输出同步? 我假设RX_SFD的RX_CLK和TX_SFD的参考时钟(XI/O)? 或者RX_SFD和TX_SFD是否与 这些时钟中的任何一个没有固定的相位关系,我是否应该尝试以尽可能高 的分辨率为它们添加时间戳以获得 最佳精度?

罗尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roel,

    我们建议您使用频率最高的时钟进行拍摄,以提高精度。
    以下是有关如何配置和使用SFD的应用程序说明: www.ti.com/.../snla242.pdf

    此致,
    罗斯