This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:ds90ub948 GPIO功能

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655437/ds90ub948-q1-ds90ub948-gpio-function

部件号:DS90UB948-Q1

您好,Sirs:

我们使用GPIO作为PWM和EN来控制背光。

当我们更改DCLK频率时,DS90UB947的输入GPIO是正确的,但DS90UB948的输出GPIO不稳定, 被输入时钟干扰。

有什么建议吗?

谢谢。

此致,
灵营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林英,
    是否有波形? 另外,PWM率如何?
    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    输入PWM=1.8V,EN=1.8V,输出从帧速率更改。 不同的帧速率,不同的PWM和 EN波形。

    帧速率=20Hz

    帧速率=40Hz

    帧速率=60Hz

    此致,
    灵营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林英,
    从测试图解来看,UB948在20fps时似乎没有PWM输出,但在40fps和60fps时可以工作,对吗?

    如果是,请检查PCLK频率和PWM脉冲宽度? 一般来说,PWM脉冲应该比PCLK周期时间大得多,谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    是的。
    PWM高且锁定信号与PWM和EN相同。

    此致,
    灵营
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林英,
    哪个通道是锁定信号?
    请确保PWM脉冲比PCLK周期短得多。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    通道2和通道3是DS90UB948的PWM和EN输出,DS90UB947的PWM和EN输入始终为高。
    锁定信号与DS90UB948的PWM和EN输出相同。

    此致,
    灵营
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林英,
    锁与CH2和CH3相同? 这意味着链路不稳定,在大多数情况下链路已解锁。请检查您的链路设计,如电缆? 连接器? PCLK? 电源设计? 等等

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

       我遇到了同样的问题。我们的分辨率是1920*720,当我设置帧速率=20Hz,PCLK=14Mhz时,显示器工作正常,锁很高。 当我设置帧速率=60Hz,PCLK=44M时,

    显示屏闪烁,PWM,en,lock与Linging的画面一样,具有快速下降的边缘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果PCLK频率较高,数据速率也会更高(成比例)。因此,请检查您的情况下的链路信号完整性。
    有关详细信息,请访问www.ti.com/fpdlink,了解有关高速通道设计点的链路视频培训,谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Steven,ä nen

        当我设置频率=50MHz时,显示效果很好。 我发现一些频率运行良好,有些工作不良。无论频率是高还是低。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是,我们在UB947设备中没有遇到任何此类问题。如果您更改调试的频率,请检查发送数据到UB947的SoC是否可行。 此外,如果您有问题,请列出详细的频率点。如果可能,请测量UB947 LVDS时钟输入引脚上的PCLK抖动, 另请测量UB948侧的CMLout信号。此操作有助于检查UB947的输入以及UB947与UB948之间的链路是否指定。

    此致,
    Steven