This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS32:绝对最大额定值

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659819/sn65lvds32-absolute-maximum-rating

部件号:SN65LVDS32
  • 我们一直在使用 SN65LVDS32D,并正在考虑将此设备 用于其他新产品设计

  • 在我们当前的新 设计中 , SN65LVDS32D的36个芯片与VCC (引脚16)并行连接
    并在 -0.7V消耗的最大电流15 mA下工作 6小时。
    数据  表中指定的VCC引脚的绝对最大额定值为  -0.5V。

  • 假设这是一个小的违规,因此可以容忍电压偏差,因为应用了此电压
     用于低至15mA的有限电流。

  • 我们可以要求您提供参考吗? 在德州仪器(TI)确认之后,我们可以继续使用它们
    在我们的新产品设计中

  • 期待TI确认此请求…我们感谢您的努力…感谢您的快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abraham:

    0.7V连接是否正常,持续6小时?  

    每台设备或所有36台设备的15 mA电流限制是否已到位?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lee
    回答您的问题
    问题1:-0.7V连接6小时是否正常?
    答:是…正常持续时间为6小时
    问题2:每台设备或所有36台设备的15mA电流限制是否已到位?
    答:15mamp适用于所有36个设备
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abraham:

    很抱歉回复延迟。 正如您所说的那样,施加到Vcc的-0.7V确实违反了AbsMax。 即使它违反了少量规定,我们也无法保证不会产生任何负面后果,包括长期可靠性问题或设备损坏。

    此致,
    雅瑟