This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB连接有时会停止工作,无法识别连接到IC的其他USB集线器

Guru**** 2749375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657642/tusb2046b-usb-connection-sporadically-stops-working-sometimes-other-usb-hubs-connected-to-the-ic-are-not-recognised

部件号:TUSB2046B

您好,

我遇到了以下问题:

1) IC无法识别任何外部连接的USB集线器。 鼠标,键盘等在该端口(端口2)上仍然工作正常。 集线器通过端口0连接到计算机。 数据传输速度似乎不错。

2)有时,集线器会突然停止工作,但实际上不可重现,使集线器恢复正常工作的唯一方法是切断电源一秒钟。

如果有任何提示,我将不胜感激。 谢谢!

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andre:  

    您是否可以在复位端子中为RC电路使用15kOhm电阻器和.1uF电容器?

    请使用usbview实用程序获取有关集线器和摄像头的更多详细信息。 您可以加载usbview.exe (这是一个调试应用程序,可从Microsoft免费获得)。 安装该实用程序,在左侧窗口中选择集线器,依次选择“选项”>“配置描述符”,“选项”->“自动刷新”,然后按F5键。 您应该能够在右侧窗口中看到显示中枢报告的大多数描述符。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    非常感谢您的建议。 我将在周一(我回到工作岗位时)更换部件并使用USB工具进行检查。 这是否真的是它有时停止工作的问题? 我的意思不是说它不会初始化。 事实上,它在几个小时/几天内运行良好,然后突然停止。 在此期间未插入或拔下任何插头。 连接到它的所有设备保持不变。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    afkiwerks您好,
    我建议监控Vcc并重置终端,以检测影响轨道的任何掉落或噪音。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我们将RC部件更改为15kOhm,0.1uF ->没有更改,设备有时仍会停止工作。 如上所述,我们没有遇到初始化不正确的问题。 它总是在正常工作一段时间后发生。

    我监控Vcc并重置端子->所有信号都非常稳定,没有波纹或骤降。

    我从端口4拔下了针脚并连接了USB电缆,但同一现象->鼠标或键盘没有问题,它们工作正常。 USB记忆棒或DVBT记忆棒或集线器未被正确识别并出现故障。

    我添加了串行电阻器,以防万一->没有更改任何内容! 我还仔细检查了迹线长度,差异为dl < 150 um。

    使用USBTreeview.exe的跟踪。

    无故障设备的常规迹线:

    e2e.ti.com/.../5618.Generic-USB-Hub-on-MIOM2419.txt</s>2419.

    无法识别设备的单一跟踪:

    e2e.ti.com/.../6052.Unknown-Device.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    能否请您从您的示意图中阐明以下几点?

    DP0中的1.- 1.5kOhm上拉电阻。
    2.-使用的下行端口中的10kOhm下拉电阻器(D+/-)。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    使用STF202-22T1G实现1k5欧姆电阻。 因此,是的。

    是的,每个单独端口的DP+-连接在一起并 接地。 这些是端口D1 和D3

    Hello,

    能否请您从您的示意图中阐明以下几点?

    DP0中的1.- 1.5kOhm上拉电阻。
    2.-使用的下行端口中的10kOhm下拉电阻器(D+/-)。

    此致

    [/引述]

    此致,

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andre:
    感谢您的详细信息。 请您澄清以下问题吗?
    出现问题时,是否断言了挂起引脚? PWRON引脚的状态是什么?
    当发生此问题时,您是否能够监控Vcc和RST端子以检测是否存在任何不连续性?
    您是否可以访问USB协议分析器? 在检测到问题之前,我们需要获取一些捕获。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    目前我们没有USB协议分析器。 我会试着去找一个。 我收到新信息后,我会再次与您进行交流。 不幸的是,错误非常不可预测,这意味着可能需要一段时间。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们可以查看您的布局并提供评论和新假设。
    有多少主板存在此问题? 您是否尝试过其他设备?

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    您确切需要什么? 您能否处理Altium文件?

    此致,

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,和

    端口2上是否有15K下拉电阻,如TUSB2046数据表中的图11所示? 这可能解释了为什么集线器能够识别全速或低速设备(如鼠标和键盘),而不能识别高速设备(如USB驱动器或USB集线器)。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andre:

    是否有任何更新? 是否安装了15K下拉菜单? 或者添加它们是否会提高性能?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMM,您好!

    我还没有获得原型。 一旦它从现场测试中返回,我将继续操作。

    非常感谢您的提示! 我会让您随时了解最新信息!

    此致,
    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andre:

    我们将关闭此线程,直到您获得更新。 如果问题未解决,请随时重新发布到此主题或打开新主题。

    此致,
    JMMN