Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCAN4550-Q1 主题中讨论的其他部件:TCAN4550
大家好,
我正在为我的项目使用TCAN4550,我们在使用芯片时遇到的问题是:
1)当我们从测试仪端接收扩展CAN FD格式的CAN FD帧时,在接收到13帧后 ,CAN FD控制器不接收下一帧。
2)接收到13个CAN FD帧后,ESI设置为1,我们在CANLAYZER窗口中看到了这一点。
由于ESI标志设置为1,这意味着控制器接收错误计数器已超过活动错误计数,并进入被动错误状态。
您能否就CAN控制器这种行为的可能原因以及如何解决这一问题提供建议。
谢谢,此致,
Ashish Harit