This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:OE PIN配置

Guru**** 2753955 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655623/tca9406-oe-pin-configuration

部件号:TCA9406
主题中讨论的其他部件: TCA9509

你(们)好  

我们在 其中一个产品中使用此TCA9406部件  

数据表中提到OE必须参考VCCA  

这是否是因为引脚的公差水平与VCCA相似? 为什么要提出这项建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,AGXIN,

    TCA9406不必向上拉至VCCA,但应已通过弱上拉电阻在内部参考VccA。 通过在外部执行此操作,您将获得比所提供的更好的拉拔。

    "这是否是因为引脚的公差水平与VCCA相似?"

    OE引脚的公差允许5.5V电压。

    "为什么提出这项建议?"

    为了确保此参考电压高且针脚没有噪音(EMI耦合到针脚并将其拉低)或串扰(可能使其拉低)。 更强的上拉功能可确保在需要保持时保持开启状态。

    谢谢!

    -Bobby

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    编辑:我注意到您可能是在引用此表。

    该设备正在比较OE的电压与VccA的比值。 如果OE引脚高于0.65xVccA,则表示引脚高且设备已启用。 当OE引脚降至0.35xVccA以下时,设备将被禁用,低电平不会从A传播到B或从B传播到A。因此,如果您打算启用此设备,建议您 您应将OE引脚保持在高于0.65xVccA的位置,这样向上拉到VccA可以确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我也有类似的问题。  因此,可以将OE连接到VCCB,因为它符合VIH/VIL要求正确吗?

    -Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Adrian,

    如果VccA=VccB,则我认为此设置可以。 如果VccB大于VccA,我们确实遇到这样的情况:电阻器之间有两个电压,电流将从VccB流至VccA,并可能导致问题,在这种情况下,我不会将VccB连接至VccA。 最后,不允许VccA大于VccB的情况(设备建议VccA=<VccB),并且VccB不应与OE绑定。

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,如果VCCA=1.8V,VCCB =3.3V,VCCB连接到OE,并且VCCB正在切换开/关,则会出现问题?  

    假设上述使用案例,其他I2C电平转换器件(如TCA9509)是否存在相同的问题? 您能否推荐适合您的设备?

    谢谢!

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Adrian,

    如果VccB降至2.5V以下,则TCA9509似乎将充当高阻抗(驱动器已禁用),因此此设备应正常工作。 将EN与VccB绑定也应该可以实现这一目的。

    谢谢!

    -Bobby