This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TLK110:系统将在高流量的情况下挂起

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656619/rtos-tlk110-system-will-hang-out-with-high-traffic

部件号:TLK110
主题中讨论的其他部件: AM3359

工具/软件:TI-RTOS

大家好,

我们有与此帖子相同的问题:

https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/t/59.7647万

我们使用带有TLK110的TI AM3359来实施EtherCAT主系统。 (RMII模式)

我们使用类似的方法进行测试并获得相同的结果。

什么会导致"虚假承运人计数器"增加?

谢谢你。

Abby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abby,

    如果接收到的信号的符号不能解码,或者PHY的内部CDR无法锁定这些符号以正确恢复时钟,则假载波计数器将递增。

    您是否启用了RMII增强模式?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的回复。

    我们没有启用RMII增强模式。

    我们是否应该启用它?

    Abby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abby,

    您可以尝试启用它。 另外,您是否提供了来自AM3359或外部振荡器的50 MHz参考?

    如果您使用外部振荡器,是否可以共享数据表? 我想查看抖动规格。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    我们使用外部振荡器作为以下链路:(3.3V,±50ppm)
    www.siward.com.tw/.../_P1-72_49.pdf

    除了"False"问题之外,什么可能导致TLK110挂起? 我们可以检查哪些寄存器?
    因为我们发现"虚假运营商计数器"没有增加,但系统有时仍挂起。
    或者,您是否有任何建议让我们查看AM3359?

    Abby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abby,

    TLK110端口挂机是不常见的。 事实上,我怀疑上层的接口正在降低速度,TLK110的重置导致端口重置。

    当通过微控制器运行大量数据包时,通常会超出该子系统的消息处理能力,特别是当数据包相对较小且IPG较短时。 这会导致控制器中出现非常快的中断字符串,或者导致MAC缓冲区溢出,然后微处理器才能处理它。

    您可以通过查看RX_ER计数器和FCS计数器来判断PHY是否出现问题。 如果这2个计数器在操作过程中增加,那么您的参考时钟可能会出现抖动问题。

    您提供的振荡器数据表没有指定抖动,所以我担心它可能会很高。

    AM335x还需要低抖动RMII参考时钟来工作。

    您能否提供TLK110设计示意图? 在您之前参考的原始螺纹中,原理图中存在一个可能导致问题的错误。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    我们将尝试获取低抖动OSC进行测试。

    当我们进行高流量测试时,系统没有 立即挂起。

    挂断时间是随机的。

    我们的TLK110示意图如下所示:

    谢谢你。

    Abby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abby,

    原理图看起来正常。

    当通信挂起时,PHY的寄存器的行为是什么? LED_ACT的状态是什么? PHY是否仍显示活动?

    在正常操作期间,您是否可以提供寄存器值的转储,范围为0x0到0x1f? 此外,在通信挂起时,提供寄存器值0x0到0x1f的转储。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    我们使用AM3359读取PHY的寄存器,当通信挂起时,AM3359将无法再读取PHY的寄存器。

    您是否有其他读取PHY寄存器的建议?

    谢谢你。

    Abby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    我们有三个OSC:
    (1) DSC1001AIZ - 050.0000
    ww1.microchip.com/.../DSC1001数据表MKQBPD506.1001万-8.pdf
    (2) FN500.0118万
    www.diodes.com/.../FN_3-3V.pdf
    (3) X1G0.4481万001200</s>0.12万
    www.texim-europe.com/getfile.ashx

    问题1:您能否帮助检查哪一个更适合我们的申请?
    问题2:在我们的示意图中,OSCOUT连接到两个PHY (两个以太网端口)。 我们是否需要两个OSC连接到每个PHY?

    谢谢你。

    Abby