This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:IOL v.s. SCL/SDA端口的VOL数据

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659257/ds90ub928q-q1-iol-v-s-vol-data-of-scl-sda-port

部件号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB928Q

您好,Champs:

 

我的客户要求在IOL=2mA和IOL=3mA时SCL/SDA的VOL_max值。

您能否支持此要求?

 

最好的酒店

Nobuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请参阅DS90UB928Q数据表7.9 (直流和交流串行控制总线特性),了解SDA/SCL的最大VOL规范。 表中指定的IOL值是我们具有的规范。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的回复。

    条款7.9 中的表定义了IOL=1.25mA条件下的VOL,但客户希望了解IOL=2mA和3mA条件下的VOL。
    如果IOL<3mA?,最大容积与IOL无关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    VOL最大规格应适用于测试条件中列出的特定电流负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用参考数据可以。
    您能否提供VOL v.s. IOL关系,在IOL=1.25mA,2mA和3mA的条件下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这是928器件中1.25 mA IOL负载的规格,看起来这就是我们拥有的数据。 对于您指定的其它当前载荷值,没有可用的参考数据。