https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655832/tps65986-tps65986
部件号:TPS6.5986万
大家好,
我需要有关TPS6.5986万的紧急帮助。
该芯片使用了我从配置应用程序获得的bin文件进行了刷新。 在不断切换CC1和CC2信号时,我可以看到闪存负载正常。
问题是芯片不能响应I2C。 (它与充电器,燃油表和LED驱动器共享I2C,它们工作正常,也没有地址冲突,但TPS6.5986万始终从第一个地址写入返回nack,我尝试使用0x38,0x70,0x20,0x40作为地址,只是返回nack,仅此而已)。 I2C_ADDR引脚通过硬接线连接至GND。 配置应用程序将0x38显示为地址。 睡眠被配置为TPS6.5986万可以错过第一个事务,因此我进行1字节地址写入的伪事务。 我在第一个虚拟交易和第二个真实交易中都感到不好。
请问您能帮我理解它是什么?
非常感谢,此致,
Shlomi