This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130:XIO3130启用ASLPMC

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659603/xio3130-xio3130-enable-aslpmc

部件号:XIO3130

大家好

      我要使用enable XIO3130 ASLPMC [ ASPM函数]。

I use tools rw t0 check  PCI register offset:A0h bit 0 and 1 are "00"[禁用]

我要设置为01 (启用)  

但我不能通过RW来更改此位。 XIO3130是否有任何 受保护的位需要修改?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr,

    我们正在对此进行研究,我们将很快发送我们的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ker,

    我们将在实验室中验证这一点,以验证导致此行为的原因。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Roberto

        好的, 请帮助,感谢您的大力支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

        是否有任何关于此问题的updata?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr,

    很抱歉耽误了时间,我们最后能够回复此行为,该值再次更改,因为Windows驱动程序强制使用默认值,即使寄存器支持RW,但不幸的是,由于这是本机Windows驱动程序,我们无法管理此驱动程序。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Roberto

    我尝试了采用TI X3130系统的Win7

     

    1.对于“System Power Policy Setting Balanced mode (系统电源策略设置平衡模式)”

    DSCN6911~DSCN6914的图片  

    2.对于“System Power Policy Setting Power Saver (系统电源策略设置节电)”

    DSCN6915~DSCN6918的图片

     我不知道TI的哪条总线(总线有2~3,设备有00~02),所以拍很多照片来检查。

    如果仅检查bus2 device00,则值也为41H。 (我们要将ASPM修改为40H禁用,以便于试用)

     

    或者这是由风机驱动程序提供的,所以我们不能设置此位(A0H)?e2e.ti.com/.../Pic.7z

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,
    您是否有建议,如果这是由窗口操作系统控制的?
    请给出建议。 谢谢!