大家好,
您能否告诉我 ,DS90UB928Q-Q1的误码率有多大?
是否有任何数据?
此致,
Yaita /日本距离
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
您能否告诉我 ,DS90UB928Q-Q1的误码率有多大?
是否有任何数据?
此致,
Yaita /日本距离
您好,Palaniappan-san,
感谢您的支持。
我的客户想要启用链接错误计数,有两个问题,如下所示。
1)
“Link Error Count”(链路错误计数)值是否仅在连续发生链路错误时累积?
或者,即使间歇性发生链路错误,它也会累积?
2)
是否可以重置"Link Error Count"(链路错误计数)值?
即使出现链接错误,我的客户也不想松开锁定 。
此致,
Yaita
您好,Palaniappan-san,
感谢您的支持。
关于问题2),我认为如果切换0x41位4 (链路错误计数启用位),"链路错误计数"值可以重置。
我的理解是否正确?
----------------
2)
是否可以重置"Link Error Count"(链路错误计数)值?
即使出现链接错误,我的客户也不想松开锁定 。
----------------
我的客户不想在多次出现链接错误的情况下松开锁定 ,因此我想确认是否可以将"Link Error Count Threshold (bit[3:0])"设置为1111b并 定期切换"Link Error Count Enable (bit4)" (启用链接错误计数(bit4)))以实现此目的。
此致,
Yaita
您好,Palaniappan-san,
我非常感谢您为本次调查所做的努力。
我将等待您的反馈。
如果以下答案为“是”, 我的客户 还想知道 即使重写相同的值(0x41 bit3-0:1111b -> 1111b)是否发生重置。
----------------
- 如果我们重写链路错误计数阈值(位3:0)的值,错误计数是否可以重置为0?
----------------
此致,
Yaita
您好,Palaniappan-san,
感谢您的支持。
我了解到,在达到阈值时,错误计数似乎会自动重置。
如果我们 重写链路错误计数阈值(位3:0)的不同值,错误计数是否可以重置为0? (例如:0x41 bit3-0:1110b -> 1111b)
我的客户想要将 错误计数重置 为0 ,而不是松动锁定。
如果答案是肯定的, 我 还想知道 我们是否可以将 错误计数重置 为0,即使重写相同的值(例如:0x41 bit3-0:1111b -> 1111b)。
此致,
Yaita
您好,Palaniappan-san,
感谢您的支持。 我会将 您的意见告知我的客户。
我想确认一下,以防万一。
您将"连续错误"称为以下内容。
----------------
即,如果系统中连续出现超过错误计数的错误,则阈值锁定将会降低,然后在错误情况持续存在时切换。
----------------
不过 ,我在另一天收到了你的以下回复。
----------------
链接错误计数器基于像素时钟,不需要连续,错误计数就会累积。 如果启用,则会一直计数到达到阈值。
----------------
我认为这是互相矛盾的内容。
哪一项是正确的?
我认为 ,如果链路错误计数值仅在连续发生链路错误时累积,这是理想的选择。
此致,
Yaita
谢谢Palaniappan-san
根据您的评论,即使 链路错误计数阈值(位3:0) 为最大设置(1111b),从长期来看,肯定会发生松锁。
我认为有一个应用程序即使 出现链接错误也不应出现松锁。
是否有针对 此类应用的建议对策?
(是否有任何其他客户的此类要求?)
此外,0x41寄存器的默认值0x03 (链路错误计数禁用)过于严格,无法在上述条件下进行设置。
您的团队对此有何看法?
此致,
Yaita
您好,Palaniappan-san,
我想确认以下结果的测试条件。
----------------------------------
八分三,
根据我们的测试,无论是重写或覆盖错误计数阈值,还是禁用/重新启用错误计数,都不能帮助保持高锁定。
总之,错误计数将自动重置,并将再次计数,直到达到阈值,然后锁定降低,此过程重复,导致锁定切换。 这与锁定的预期行为匹配,即如果系统中连续出现超过错误计数的错误,则阈值锁定将会降低,并在错误情况持续存在时切换。 正确的操作方法是识别潜在的错误情况并纠正该情况。
----------------------------------
您 的评估系统中是否每秒发生多次松锁?
如果是,我的客户认为 黄色部分是合理的。
此致,
Yaita