This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.599万:RTM计划

Guru**** 2615985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660273/tps65990-rtm-schedule

部件号:TPS6.599万

您好,先生  

TPS6.599万是一款仅PD型C控制器,不带 备用模式,TPS6.599万的价格将比TPS6.5986万便宜,对吗?

我们的规范是DRP模式  

DFP => 20V/15V/12V/9V/5V和3A  

UFP ==> 20V/3A (60W)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢 您的提问。 TPS6.599万不是PD或Type-C控制器。 它是C型保护设备,具有两个高压电源路径(20V,5A内部和外部)。 RTM日期当前计划在2018年第二季度的某个时间进行(这可能会更改)。 请随时查看我们的网页,了解有关新USB产品的最新详细信息: www.ti.com/usb。  

    如果这是您的问题的答案,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    请选择  此解决我的问题   

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    由于我们已关闭此线程,请您选择 此已解决我的问题  

    这将帮助我们了解如何更好地支持e2e客户! 非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)