This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:请向我发送TPS6.5983万B和TPS6.5983万 GUI配置工具。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659196/tps65983b-please-send-me-the-tps65983b-and-tps65983-gui-configuration-tool

部件号:TPS6.5983万B
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

您好,  

请将TPS6.5983万B和TPS6.5983万 GUI配置工具发送给我mySecureSoftware。 谢谢。

MyTI帐户为:fengfriend163@163.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Zhifeng,

    欢迎使用E2E! 请转至TPS6.5983万B产品文件夹并请求访问(请查看下面的屏幕截图):

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向TI发出请求,但仍未收到TI的任何回复, 我已等待了6天。 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Zhifeng,

    您是否正在构建Thunderbolt 3生态系统?

    TPS6.5983万/B仅用于英特尔开发的Thunderbolt 3参考设计。 如果您不是在构建Thunderbolt系统,则不建议使用TPS6.5983万/B。 我建议使用TPS6.5981万。

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Zhifeng,

    由于我们已关闭此线程,请您选择  此已解决我的问题   

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Zhifeng,

    由于我们已关闭此线程,请您选择 此已解决我的问题  

    这将帮助我们了解如何更好地支持e2e客户! 非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)