This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:USB-C合规性测试程序

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658277/tps65982-usb-c-compliance-test-procedures

部件号:TPS6.5982万

您好,

我的客户想知道USB-C ComplianceTest的内容是什么 。

是否有任何系统的方法来理解它?

谢谢你。

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    您很幸运,我们提供了一个应用程序说明,说明如何执行此操作,可在此处找到: http://www.ti.com/lit/an/slva892/slva892.pdf。  

    此外,请随时通过USB.org与USB-IF联系,以了解有关合规性测试的更多问题。 我希望这能帮助你:-)

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    由于我们已关闭此线程,请您选择 此已解决我的问题  

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)