This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:15V PDO中的TPS6.5982万问题:1.12 相对固件(来自PDO.0~1.12 .6)

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657398/tps65982-tps65982-issue-in-15v-pdo-fw-relative-from-1-12-0-1-12-6

部件号:TPS6.5982万

大家好,

 我们遇到了一种奇怪的情况:客户使用HP Sepctre笔记本电脑测试其坞站,它将在CC通信中请求15V PDO。 当我们的固件版本为v.v 1.12 .0时,当笔记本电脑电源处于所有电源状态时,我们可以成功地与HP NB通信。 但是,当我们将FW版本更改为1.12 v.6时,如果NB电池高于90 % ,则无法成功地建立cc电源连接,并且链路过程将重试,并且无法处理备用模式通信。 这是我们测试的实验  

1.我们测试了另外两个FW。v 1.12 中的相同设置可以通过测试,但v 1.12 5失败。

2.如果在v 1.12 Tm6 FW中删除15V PDO设置, 则通信正常。

 请提供帮助,告知我们必须采取哪些措施来解决问题。 感谢您的善意帮助。

下图是不同电源状态下的情况(左侧为91 % ,右侧为89 %).e2e.ti.com/.../TPS6.5982万_5F00_1p12p06b.pjt

此致,

Gary Teng说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    能否附加PD日志跟踪以便我可以看到整个消息? 此外,我们的PD控制器不区分特定电池何时处于90 % 或任何百分比。 您的主板上是否有电池管理IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis,

    1.请参阅随附的有关transmission.e2e.ti.com/.../raw.zip日志的文件

    2.我不知道为什么HP的TBT NB中的电池容量会有不同的结果。 我们的坞站是具有固定PDO电压的C型电源,我们一侧没有电池。

    3.戴尔正在推动客户尽快解决问题。 您是否有任何意见要我们澄清? 正在测量HW信号或...?

    感谢您的善意帮助。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    感谢您提供PD日志文件。 我有几个问题要问您:

    1)您能否快速解释所附的三个不同文件(hp_uno_89p,hp_uno_100p和hp_uno_100p_1p12p0)。
    2)您使用的是我们的其中一个EVM板还是您自己的板? 如果使用我们的TPS6.5982万EVM之一,则我们没有用于15V导轨的PDO。
    3)如果使用自己的主板,您如何在硬件中创建15V导轨?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    由于我们已关闭此线程,请您选择 此已解决我的问题  

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)