This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:关于TPS6.5983万B的端口多路复用器和配置

Guru**** 2611765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654344/tps65983b-about-port-multiplexer-of-tps65983b-and-configuration

部件号:TPS6.5983万B
主题中讨论的其他部件: TPS2.574万B

您好,

我最近设计了一款主板。

它 通过C型连接到平板电脑

该板 通过2.0 为平板电脑充电并与平板电脑通信。

主板没有DisplayPort,即,它 不需要更改模式功能。

平板电脑是主机。 主板是USB设备,本身具有5V电源, 不 是由平板电脑供电。

我的问题是:

1.是否可以将D+/D-线从平板电脑(主机)直接连接 到USB设备? 不通过TPS6.5983万B中的端口数据多路复用器。

请参阅随附的图表。

2.董事会的权力角色是来源,数据角色是UFP。

我可以在配置工具中使用哪个模板?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Zhifeng,

    欢迎使用E2E! 查看下面的红色评论/反馈:

    1.是否可以将D+/D-线从平板电脑(主机)直接连接 到USB设备? 不通过TPS6.5983万B中的端口数据多路复用器。 请参阅随附的图表。

    我们强烈建议 将USB 2.0 mux与PD控制器配合使用,并将EVM用户指南用作 项目的示意图参考。 请问您为什么要使用其他设备来处理USB 2.0 多工? 我会知道您是否可以 在明天将D+/D-线连接到另一台设备:-)

    2.董事会的权力角色是来源,数据角色是UFP。 我可以在配置工具中使用哪个模板?

    这是Thunderbolt应用程序吗? 如果没有,我建议将下面显示的模板 作为屏幕截图。 此外,在"共享设备设置选项卡"中加载模板后,可以更改模板的设置。  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    1. USB设备(CY7C6.8013万)不用于处理多工。 它是另一个板中的USB 2.0 MCU。 它在2.0  批量传输模式下与平板电脑通讯。

    我们不使用usfkSS 信号,3.0 信号,子信号和显示端口。  我们不需要 tps6.5983万b的广告牌功能。 所以我想将D+/D-直接连接到CY7C6.8013万。 它将使设计变得简单  

    cle 4 ESD元件位于 ts6.5983万的USB_RP_P/N和C_USB_TP/N上。 这将降低生产成本。  

    2.它不是 Thunderbolt应用程序。 我们只需要USB 2.0 通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Zhifeng,

    由于您不需要超高速线路和SBU 线路,而需要处理PD协商,因此我建议使用TPS2.574万B器件。  它是C型和USB PD源控制器。 TPS6.5983万B具有比您的应用更多功能,而且价格更便宜。  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Zhifeng,

    由于我们已关闭此线程,请您选择  此已解决我的问题   

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Zhifeng,

    由于我们已关闭此线程,请您选择 此已解决我的问题  

    这将帮助我们了解如何更好地支持e2e客户! 非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)