This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:显示DEVICE'时进行软重置

Guru**** 2613215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653727/tps65986evm-soft-reset-when-device-s-displaying

部件号:TPS6.5986万EVM
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

高:

我想将TPS6.5986万EVM设置为DRP,它通过扩展板将信号从器件发送至监视器并为器件提供电源。

附件是我使用的固件。

它可以在LG G5上工作,但在ASUS Zenfone AR上失败。 我使用Type-C分析器捕获一些日志,我发现它总是软重置。

谢谢!

约书亚

e2e.ti.com/.../DRP_2D00_Ver2018.0103万.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    欢迎使用E2E! 您很幸运,在应用程序自定义工具(调试模式期间)上有一个名为PD状态的注册表。 此寄存器将告诉您有关导致软重置的原因的详细信息(请查看下面的屏幕截图)。 在GUI上加载TPS6.5986万模板==>将固件闪存到设备==>闪存后,单击调试模式==> 单击调试寄存器==>单击PD状态==>查看软重置详细信息。 仅供参考,请确保在调试模式下将设备连接到您的笔记本电脑。  

    此外  ,查看我们的主机接口技术参考手册(可在以下网址找到)也可能很有用:www.ti.com/.../slvuan1a.pdf。 本指南介绍了TPS6.5981万/2/6 PD控制器的所有寄存器和值。  

    我希望这对您有所帮助,如果这能解答您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Aramis:

    感谢您的回复。

    我按照您的指示操作,软重置详情显示"tps6598软重置已在重试次数用完后发送"。

    这是什么意思?

    我应该如何解决?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Joshua,

    PD控制器似乎正在尝试要求提供供应商ID,但Asus Zenfone并未根据您的上述日志提供供应商ID。 这可能是Asus系统中的PD控制器的问题。

    如果这回答了您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    由于我们已关闭此线程,请您选择  此已解决我的问题   

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    由于我们已关闭此线程,请您选择  此已解决我的问题   

    这将帮助我们了解如何更好地支持e2e客户!  非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)