This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:在输入设备之前测试PE/EQ性能和交流耦合电容器的设置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100EVK, DS25BR100, DS25BR110, DS15EA101, DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660013/ds25br100-testing-setup-of-pe-eq-performance-and-ac-coupling-capacitor-before-input-device

部件号:DS25BR100
主题中讨论的其他部件:DS25BR110DS15EA101DS25BR120

我正在尝试使用评估套件(DS25BR100EVK)评估DS25BR100的PE/EQ性能,以便为我的应用设置PE/EQ。

在DS25BR100数据表和评估套件的测试设置示例图中,交流阻隔电容器位于模式发生器和设备输入之间。

在输入DS25BR100之前是否需要电容器?

在 设备输入之前,我尝试观察没有电容器的眼睛Diagam,但在示波器(50欧姆输入) 和设备输出之间观察电容器。

它 显示了不可接受的大抖动。

有人帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DS25BR100的输入端不需要电容器即可与发电机配合使用。  在大多数情况下,生成器可以直接连接到DS25BR100输入。

    如果示波器的输入电阻为50欧姆至GND,我建议使用交流耦合电容器。

    抖动可能是由均衡过度或不足引起的。  在您的设置中,除EVM外是否还有其它衰减?  DS25BR100的设置是什么?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    谢谢你。

    DS90CR288-长电缆,带衰减- DS25BR100-短电缆,带小型衰减-交流电容器-示波器(50欧姆)
    示波器由DA90CR288的时钟触发,DS25BR100在与上述类似的传输线路中提供增强。
    数据抖动非常大,但时钟抖动不是很大。
    我尝试了DS25BR100的所有设置。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对设置和测量有一些疑问。

    时钟频率是多少?

    在DS25BR100前后张贴时钟和数据信号的图片。  您最好尝试DS25BR110,它有更多的输入均衡级别可供尝试。  遗憾的是,即使最大数据速率为~ 600 Mbps,DS25BRxxx产品也针对1.5 - 2.5 Gbps之间的数据速率进行了优化,因此可帮助减少均衡增益。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    DS90CR288的时钟频率为25-40MHz,这意味着数据速率为150Mbps-300Mbps。
    您是否有其他推荐的信号调节设备用于更长传输时间?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我会尝试使用DS25BR110,它是我们拥有的最好的2.5Gbps均衡器。  最佳数据速率比CR288产生的数据速率要高得多,但它是我拥有的用于此应用的最佳集成均衡器。  另一种选择是构建高通滤波器(无源CTLE),其设计工作频率为~ 100MHz。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee
    谢谢你。

    我还尝试了DS25BR110的DS25BR100EVK。
    输出振幅足够。
    传输线路衰减器造成的不可接受的抖动是否超过了设备的性能?

    TI没有另一个优化的系统来降低数据速率?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有针对较低数据基进行优化的均衡器。

    CR288和DS25BR110之间Nyquist频率下的电缆衰减是多少?

    电缆的零件号是多少?

    电缆长度是多少?

    DS25BR110输入的波形是什么样子?

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee

    最大目标数据速率(280Mbps)的nycquest频率(140MHz)的差分插入为15dB。

    附加 的是 输入波形 ,在175Mbps下的较低数据速率下,在最大均衡器设置中与DS25BR110相同。

    电缆是我们的原始电缆,可在信道链路I中以半长的长度使用

    此致,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波束是波形图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DS25BRxxx均衡器在140 MHz时没有足够的增益用于此应用。  DS25BR111的峰值增益接近15 dB,但此增益是在~Ω 1.6 GHz的频率下实现的。

    在此数据速率下唯一可以工作的其他部分最初是为视频应用而开发的。  查看以下设备。

    www.ti.com/.../DS15EA101

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的建议。

    DS15EA101是否仅在DC平衡数据和高于150Mbps的速度下运行?

    我将使用它从Channel Link I扩展数据

    我要应用 时钟线, 数据可能不适用于DC平衡数据。

    此致,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    时钟线可以通过DS15EA150。

    如果没有直流平衡和交流耦合,则某些数据模式可能会出现问题。

    我对DC耦合在任何情况下都如此长的连接感到紧张。  接地偏移可能会破坏这些接口设备。  最长的距离传输(如这种传输)至少将是交流耦合,或者在以太网情况下完全与变压器隔离。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    感谢您的评论。

    在假定应用中,我将使用shield双绞线,信号灌浆在驱动器和接收器之间。

    我们是否有任何关于在传输线路中间将DS25BR110放在DS25BR120旁边的问题?
    它的目的是提高在同一位置放置的DS25BR100的数量。

    我认为,假定使用的是将DS25BR110放在接收器之前,将DS25BR120放在接收器之后。 我只想定位信号调节设备的1个部分,不是分开的位置。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在传输线路中间定位DS25BR110和DS2.512万没有任何问题。  我会将它们分开几英寸,以确保它们之间的信号完整性。

    此致,