This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:有关TPS6.5982万和TPS6.5983万的一些问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657977/tps65983b-some-questions-about-tps65982-and-tps65983

部件号:TPS6.5983万B
主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万

您好,

我们的客户对TPS6.5982万 /TPS6.5983万有一些疑问。 您能帮您检查并给出一些意见吗?  

1.  如我所知,TPS6.5982万和TPS6.5983万是引脚对引脚的,因此,如果我们要使用TPS6.5982万而不是TPS6.5983万,外围电路有何区别?

二.    TPS6.5982万是否具有不同的版本? 如果是,我们如何加以区分?

3.  不同的软件包版本是否对应于不同的PD FW?

 

非常感谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!

    感谢您的提问。 我们的工程师将在星期一之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    1.除非您设计不同的系统,否则不应有外围电路差异。 请注意,TPS6.5983万B用于采用英特尔参考设计之一的Thunderbolt 3设备系统,或用于3.0 系统。

    2.不能,只有一个TPS6.5982万版本。

    3. TPS6.5982万和TPS6.5983万B共享同一封装,但是TPS6.5982万是2.0 ,TPS6.5983万B是3.0。

    此致,

    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    由于我们已关闭此线程,请您选择  此已解决我的问题   

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alvarez,

    非常感谢您的帮助。