This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:硬件设计问题

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655161/ds125mb203-hardware-design-issue

部件号:DS125MB203

我想将DS125MB203用作光学模块(SFP+)和SoC之间的2:1 MUX。 差分线路是用于XGPON的CML 9.9.5328万Gbps。 光学模块内有带SoC (100欧姆)和交流耦合的内部端接。 应用程序如下所示。 来自任一光学模块(电气)的信号将到达SOC。  

         光学1 (内部交流耦合)----------- >>

 治疗行:                                       DS125MB203------------------ >>  SOC

          Optics2 (内部交流耦合)----------- >>

         光学1 (内置交流耦合) <!-------

 RX线路:                                        DS125MB203<!--------------------   SoC

          Optics2 (内部交流耦合) <-----------

我是否需要在SoC和DS125MB203之间放置交流耦合电容器? 是否有任何外部终止要求?

此致,

Arka Mukherjee

CDOT,德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arkia,

    不需要外部终止。

    是的,SoC和DS125MB203之间需要交流耦合。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      感谢您的确认。 另一个问题是,是否可以将DS125MB203仅用作2:1 MUX,而不使用均衡器和去重功能。 我在数据表中看不到关闭均衡的任何选项。

    此致,

    Arka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arka,

    在大多数情况下,最小均衡值足够低,只能用作2:1 mux。 设置DEM =0完全旋转输出均衡。
    如果DS125MB203靠近系统发射器,请将系统发射器配置为关闭任何Tx均衡。

    此致,