This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:TUSB8041RGCEVM板背板655.6574万

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658901/tusb8041evm-tusb8041rgcevm-board-recd-6556574

部件号:TUSB8041EVM

我想禁用此主板上的扩频。

因为EEPROM可以通过USB使用TI实用程序进行编程。

请将实用程序邮寄给您。

最佳,

Srinivas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Srinivas,

    我刚刚向您发送了一个朋友请求;请接受它,以便我可以通过私人消息发送给您。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Srinivas,

    请在您接受友谊请求后通知我,以便我向您发送文件。
    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已接受朋友邀请。
    请您更优先地支持这一点。

    请检查一下并告诉我。

    提前感谢。

    最佳,
    Srinivas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请您发送文件。

    谢谢!
    Srinivas。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请告诉我需要使用哪种类型的EEPROM进行此操作。

    最佳,
    Srinivas。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Srinivas,

    当然。 它可以与任何I2C EEPROM配合使用,使用一个字节来进行寄存器/字寻址
    评估模块正在使用AT24C04,没有问题。

    此致,
    豪尔赫