This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万EVM:与DP8.3822万EVM的合规性测试

Guru**** 2609665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658223/dp83822evm-compliance-test-with-dp83822evm

部件号:DP8.3822万EVM

大家好

您是否介意询问DP8.3822万EVM?

如果您对DP8.3822万EVM的合规性测试有一些了解,请告诉我们吗?
如果是全范围温度-40C至125C, 合规性测试是否没有问题。
作为 我们问题的背景,我们的客户告诉我们 ,  在5C的情况下会发生链路丢失故障。
当然,我们将问题分解成部分,以便找到真正的原因。
这就是为什么,我们会问您是否有 5C或更低的经验。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    我们在低温下使用DP8.3822万时没有问题,我们在-40C至125C的所有温度下对设备进行表征。

    您能否描述链路丢失之外的情况? 我想知道情况。 链路是在25C时创建的,然后温度下降,在5C时丢失? 是否所有启动温度都是如此? 链接是否会在一段时间后恢复? 您能否分享DP8.3822万的示意图?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San

    非常感谢您的回复!

    您能否描述链路丢失之外的情况?
    ->我们的客户已确认其导致RX_ER (接收错误)。他们已确认RX_ER计数(0x0015接收错误计数寄存器(RECR))增加到0xff。

     链路是在25C时创建的,然后温度下降,在5C时丢失?
    ->现在,我们确认了。

    是否所有启动温度都是如此?
    ->我们注意到这种情况发生在不到5C的情况下。

    链接是否会在一段时间后恢复?
    ->现在,我们确认了。

    您能否分享DP8.3822万的示意图?
    ->我们向 客户确认 这是可能的还是不可能的。

    我们将为您提供反馈。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    问题解决了。
    原因是时钟线路的噪音。
    时钟由 CPU提供。
    在我们客户的主板上,PHY和CPU之间的模式布局 过长。

    感谢您的合作!

     此致,

    松本博塔