This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:VBUS_Power Rise Time

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658954/tpd1s514-vbus_power-rise-time

部件号:TPD1S514

当 TPD1S514-1由USB Type C Vbus供电时,VBUS_POWER上的预期TYP\MAX上升时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个比较难回答的问题。

    允许的电容介于0.1uF和4.7uF之间,引脚的最大电流消耗为3mA,因此上升时间将由选择的电容器值和直流负载量决定。

    该电路是LDO,因此没有电流限制,而LDO在调节电流时不会超过3mA,这将产生电流限制效应,但在设计中不会对其进行控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的查克:

    感谢您的回复

    我问的原因是使用您建议的nmosfet电路。 我做了一个香料模拟,得到了很好的结果,即

    但是,我意识到我可能需要在VBUS_POWER上增加一个电容器(根据您提到的数据表- 0.1uF和4.7uF)-

    1.除了我拥有的C1之外,是否还需要这样做?  

    2.我意识到我的结果非常依赖于VBUS_POWER的上升时间,因此我想知道我应该将什么值放入模拟器 中?

    祝好

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,

    除了图中的C1外,还需要电容。 此电容器是稳定LDO提供VBUS电源的控制回路所必需的。

    我建议一个与系统中的另一个上限相匹配的值。 只要电容器在范围内,电容器的确切值就无关紧要。 使能脉冲宽度很好,即使由于的上升时间而发生任何变化,也应能提供良好的余量

    在您的SPICE模拟中,除非您将0欧姆电阻器更改为1-2欧姆电阻器以对通过设备建模,否则您将不会看到添加此附加电容器的影响。 我没有关于通过晶体管的特性数据可供您使用,但由于LDO的输出电流限制为3mA,我想说500 mohm到1 ohm是用于此模拟的一个很好的估计值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘,

    0欧姆电阻器只是假的,所以我可以得到一个良好的电流读数。

    当我在VBUS_Power上添加电容器时,电流消耗非常高,直到我意识到它取决于VBUS_Power的上升时间。 如果我放置一个1uF帽,你认为我会得到什么等级的升幅?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,

    这种类型的电路有点难估计,因为我没有关于电脑控制器如何运行的数据。 当电压上升时,它会像电阻器一样充电,因为LDO最初不符合,然后在电容器充电后开始调节,电流降低。

    我看了一下规范中的图6,如果您的系统使用推荐的电容器值,则很好地假设VBUS_POWER将很好地跟踪VBUS_CONN上升时间,因此您可以使用VBUS_CONN上升时间进行模拟。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘,

    在哪里可以获得VBUS_CONN上升时间信息?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,

    任何信息都应在Type-C规范中。 我知道VBUS电容是受控的,电源有电流限制。

    在这两个值之间,您应该能够估计可能的上升时间范围。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的查克:

    我四处看看,发现VBUS的最大上升时间是100mS。 实际上,我自己做了测量,发现在我使用的特定计算机上,它的上升时间大约为10毫秒。 问题是我要处理两个极端的情况:

    1.冷启动- VBUS上升大约10ms - 50mS (当我的设备插入计算机\ USB电源但未通电,然后打开电源时)
    2.当我的设备插入已通电的USB端口时(VBUS已在全电压下存在)-因此VBUS的上升时间可能为20ns - 50US

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,

    我同意你的计算。 我给你的赛道应该非常坚固,能够应对快速上升的2号情况。 设计挑战将是为栅极FET和电容器尺寸调整电阻分压器的尺寸,以满足50ms上升时间的情况。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的查克:

    所以我现在假设VBUS_Power的最小上升时间是10US,建议在VBUS_CON上为1US,在VBUS_CON上为0.1uS (min)。 但是根据我的SPICE模拟,这会导致电流中的峰值非常短,上升时间的宽度大大超过3mA限值。

    请告知您?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,

    您能给我提供您的SPICE模拟的波形和原理图吗?

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘,

    没有问题-以下是示意图

    这是模拟:-

    和放大以查看当前  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,

    C2电容器没有连接限制电阻,因此在您的SPICE模拟中,电容器充电和放电时会看到高电流。 100k电阻器将防止其他支脚消耗电流,但100nF电容器必须充电。 大多数USB电路在VBUS导轨上具有1uF至10uF输出负载盖,因此该电容器应处于系统的预期电流消耗范围内。

    3mA通常被视为设备插入后,但在枚举之前的稳态电流。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的查克:

    您认为我是否需要将电阻器与C2串联以限制此电流峰值?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,

    我认为电阻器是不必要的。 电路符合USB规范的精神,不应导致合规性问题。

    此致,
    卡盘