This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750:传输数据增加1字节的问题

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C750, TL16C2752, TL16C754C, TL16C752C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658416/tl16c750-problem-that-transmission-data-is-increased-by-1-byte

部件号:TL16C750
主题中讨论的其他部件: TL16C2752TL16C754CTL16C752C

大家好,

我的客户报告TL16C750存在传输数据增加1字节的问题。
客户想要了解原因和工作。

TL16C750是否具有与TL16C752C/TL16C754C/TL16C2752相同的错误[Short Stop Bit Error(*1)]?
如果TL16C750具有此功能,此错误是否会导致1字节数据增加?
请告诉我。

 *1: www.ti.com/.../sllz058

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nakano-San,

    就我所知,您提到的STOP BIT勘误表仅适用于TL16C752C,TL16C754C和TL16C2752,而不适用于TL16C750。 当传输数据增加一个字节时,您是否意味着在传输写入TX FIFO的所有数据后,再传输一个附加字节? 如果是,此字节中有哪种数据(例如,它是否是前一字节的重复,是否全部为零,是否为随机数据等)? 在传输此字节之前是否看到thr为空的指示?

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San,您好!

    感谢您的及时回复。
    我会向客户询问您的问题。
    在我得到答案后,我会回来的。

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nakano-San,

    您是否从客户那里获得了有关此问题的更多信息?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San,您好!

    很抱歉,我的答复被延误了。

    我提出了以下问题。 但客户 似乎在努力评估,
    因此,我还没有得到明确的答复。 获得的唯一信息是该附加字节
    与之前的数据16个字节相同,且数据内容未知。
    我正在询问客户,尽管数据内容未知,他们如何验证相同的数据。


    (1)当传输数据增加一个字节时,您的意思是否是在所有数据之后
      是否已写入TX FIFO已传输,然后传输附加字节?

    (2)如果是,此字节中包含哪种数据(例如,它是否是前一字节的重复,
      是否全部为零,是否为随机数据等?)

    (3)在传输此字节之前,您是否看到thr为空的指示?

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中野山

    感谢您的更新。 我们将等待客户的进一步澄清。 本周大部分时间我都不在办公室,但我的一位同事可以监控此线程以获取更新。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San,

    感谢您的合作。
    当我收到客户的其他说明时,
    我将很快更新。

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,

    感谢您的合作。

    我尚未收到客户的回复。
    我关闭此线程,并在收到客户回复时发布新的咨询。
    因为我认为我的第一个问题的答案是你的,客户的回复太晚了。

    谢谢你。

    此致,
    Fumio Nakano