This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:引脚捆扎带模式和终端

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TIDEP0040, TIDEP0038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656402/tfp410-pin-strapping-mode-and-termination

部件号:TFP410
主题中讨论的其他部件: TIDEP0040TIDEP0038

尊敬的团队:

我们的客户将 TFP410视为 SiI1178的替代产品。

但有两个问题:

  1. 客户希望在引脚捆扎模式下使用设备(ISEL/RST GND)。 此实施是否会对其他配置引脚(如BSEL,DSEL,…)有任何限制?
    >客户想随时更改这些配置-这是否仍然可行?

  2. 当前的SiI1178设计预见到每个差动对的+线和–线之间的300ohm电阻器和0.1uF电容器的源端接(参见SiI 1178数据表第28页)。 我找不到任何迹象表明TFP410需要端接或集成了端接。 对 TIDEP0038和TIDEP0040的快速检查表明,原理图没有任何(外部)端接。

期待您的反馈。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    我们已经指派了一名支持工程师,因此您应该很快就会得到响应。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    I2C确实提供了更多的功能,特别是在使用MSEN输出时。

    无需外部端接。

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    我向Martin提出了这些问题,Martin在E2E论坛中将这些问题转发给了我们。

    我知道I2C模式提供了更多的功能,但也有一些我们不想使用它的原因。

    我的问题其实是,是否可以即时更改插针束带设置(在插针束带模式下),还是必须静态更改插针束带设置。 我们希望在TFP 410通电后进行更改,这是否有效?

    此致,

    斯特法安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    有关来自斯特法安的问题的任何更新?

    谢谢,此致,
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,斯特法安,

    很抱歉回复太晚。 是的,您可以在TFP410通电后更改引脚配置状态。 在配置或输入视频中执行任何更改时,设备应自动恢复并显示视频。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Joel,这回答了我的问题。