This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN65HVD255:SN65HVD255 IBIS模型

Guru**** 2608175 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656771/webench-tools-sn65hvd255-sn65hvd255-ibis-model

部件号:SN65HVD255

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

我的客户遇到一个问题,即SN65HVD255的IBIS型号不一致。

我已经上传了他们的模拟文件,请您帮忙了解原因吗?

谢谢!

e2e.ti.com/.../tlsim.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Susan,
    我们正在与Webench"团队合作进行调试。 我们将很快回复您。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan,

    我们使用HyperLynx来运行IBIS模型,没有发现任何问题。

    您能否检查您的客户使用的是什么软件? 他们是如何设置长凳的? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hao:

    感谢您的回答。

    我的客户使用的软件是Sigxp。

    我已上传他们的模拟错误日志,请帮助检查错误。 任何需要的具体信息,请随时告知我。

    谢谢!  

    e2e.ti.com/.../4370.tlsim.log

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan,

    很遗憾,我不熟悉此工具。 但在查看日志后,这看起来更像是一个设置问题。 您能否获得有关模拟设置的更多信息? 这是我的参考资料。

    他们还可以尝试工具给出的两个建议:1)尝试交换机'-BhvrTransientModifyNewtonOff';2)在接地和节点之间添加大电阻器。 通常 ,在模拟器中保留任何未定义的节点是不有用的。

    此致,