This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:用于DS90UB953/DS90UB954的两个摄像机同步模式

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659564/ds90ub953-q1-two-camera-sync-mode-for-ds90ub953-ds90ub954

部件号:DS90UB953-Q1

尊敬的先生:

我知道953/954支持两个摄像机输入,并将它们组合成一个CSI2流。左-右或隔行。

我有一些问题需要确认:

1:两台摄像机相同,1920*1080,1080,2条数据通道,720Mbps (360Mhz) mipi时钟。 我想知道,954能否支持4个日期通道,而图像传感器具有2个日期通道? 如果是,954时钟为720Mbps,对吗?

2:我已经看过 关于953和954的像素分辨率和帧频率的一些问题,似乎没有任何限制,但数据吞吐量应该在规格范围内,例如4.16Gbs(26MHz*160)。

但我想确认:

如果两个图像传感器在同步模式下工作,无论输出格式如何,例如左-右或隔行,它都需要内部线路缓冲器来合并到954芯片组中,例如,线路缓冲器的大小与分辨率有关。

1920 *1080,原始10,一行缓冲区大小为1920*10/8=2400字节2400字节,合并操作可能需要两行缓冲区。

那么,这种情况下的解决方案是否没有任何限制?

3.同样,这种情况下,帧同步是954,大约有600 us抖动器。我的图像传感器支持 外部帧同步,但只需要一个脉冲来触发 它们,不需要连续的外部同步波(例如  30Hz或60 Hz),因此帧之间不会出现抖动。

所以,我想知道,   如果我只是发出一个脉冲来触发这两个传感器,是否可以?  954合并操作在 这种情况下是否可以工作(我不知道954内部合并逻辑是否需要此同步边缘)?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Decai,
    1.是的,ub954支架差速器。 CSI2通道数。但csi2通道速率固定为~800MHz或Half。
    2. UB954没有内部图像合并功能,但它可以支持与MIPI 2.0 中提到的差异同步模式的交错转发模式。
    3.如果变体较大,您可以在UB954输出中使用异步模式。一般情况下,它不具有600us帧同步。UB954到UB954之间的变体。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steven:

    评论如下:

    1.当图像传感器数据速率发生变化时,954车道速率是否会自动变化?
    2.两个1920*1080图像1080图像传感器,从左到右格式,输出分辨率为3840*1080;1080;从隔行格式,输出分辨率为1920*2160,2160,正确吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steven,

    你能给我一些关于这两个问题的建议吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,
    1.当图像传感器数据速率发生变化时,954车道速率是否会自动变化?
    ->不。请检查d/s,ub954车道速率是固定的,并在寄存器中配置。

    2.两个1920*1080图像1080图像传感器,从左到右格式,输出分辨率为3840*1080;1080;从隔行格式,输出分辨率为1920*2160,2160,正确吗?
    -> ub954提供物理通道来传递两个1920x1080图像1080图像,与UB954链接的SoC可以从UB954获取所有这些数据,并可以将VC0 (用于左摄像头传感器)和VC1 (用于右摄像头传感器)组合复制3840x1080图像1080图像。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认我的疑虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steven:

    954似乎可以用两种方法将两个摄像机视频组合在一起: 1,使用不同的VC,此模式用于不同的分辨率,2如果两个摄像机都具有相同的分辨率,954可以将它们组合成L-R 或交错流,请参见954 DS的附加图片。

    所以,我想确认这两种模式是否受支持?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您所述,它在D/s中有明确描述。
    请注意,UB954只是在PHY芯片上,来自FPD链路的任何数据都可以根据差异格式转发到CSI2输出中。
    因此,如果应用程序中的输入具有左右视频,UB954可以根据同步模式(不同格式)和异步模式(VC标识符)将这两个视频转发到CSI2中。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以说,如果您喜欢,可以说是“合并”。但对于UB954,正如我提到的,它在PHY芯片上,基于同步格式(d/s中的差异模式)或异步模式(可以基于虚拟通道转发多流)从FPD-Link转发任何内容。在处理器端, 它可以接收这些信号并根据您的需要组合成一个视频。
    所以我想说处理器一端的“组合”,而不是UB954一端的“组合”。但UB954可以满足您的需要。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steven,

    我将重点介绍与L_R模式或交错模式同步模式,因为我的摄像机ISP不支持多VC模式。 如果954可以输出具有相同VC ID的L_R或交错图像,则可以将其转发到我的ISP处理器。当然, 我的ISP可以将A 或B摄像机视频流与 L-R或交错流分开。  

    我 不理解你的以下评论:

    "所以我想说处理器端的"组合"不是UB954端的"组合"。但UB954可以满足您的需求"

    在L_R模式和交错模式下,两个摄像机必须通过954进行同步(具有相同的行为,如分辨率和帧同步),并且只使用一个封装标题限定符(摄像机)。

    如前面的L_R和交错模式图片所示,它可以被视为一个摄像机视频输出,后端处理器负责 根据其同步模式将它们与这一个摄像机视频分开。对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以这样认为。同步模式用于无VC标识。


    此致,
    Steven