This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:直通功能

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655512/ds90ub924-q1-pass-through-function

部件号:DS90UB924-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

尊敬的各位:

如示意图所示,

 当我使用传递 函数时,我通过 模拟启动板设置I2C地址,如下所示。  

当我使用系统拓扑函数时,我们可以看到反序列器可以 与 serilizer通信,但无法识别CTP IC,如下图所示。

 

当返回查看残值,0x0007和0x0008值更改时,我不知道这是为什么?

1)为什么更改阻抗值?

2)我已经设置了0X0003的电阻值0XDA,但它不能实现传递函数,我现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的:

    这是设置过程,请帮我检查一下,谢谢。

    写入寄存器
    步骤1 将DS90UB929 EVM板I2C地址设置为0x2A (7位地址为0X15
    注册 地址 写入数据
    I2C设备ID 0x00 0x2A
    步骤2 将DS90UB924 I2C地址设置为0x6A (7位地址为0x35
    注册 地址 写入数据
    I2C设备ID 0x00 0x6A
    步骤3 将DS90UB929 EVM板0x03设置为0xDA直通启用
    注册 地址 写入数据
    0x03 0xDA
    步骤4. 将DS90UB929 EVM板0x07和0x08设置为0x96                                      ( CTP I2C 7位地址为0x4B)
    注册 地址 写入数据
    从属ID 0x07 0x96
    SlaveAlias 0x08 0x96
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您使用UB929还是UB925? 从寄存器映射中,它被标记为UB925,但您还会显示基于UB929的另一个寄存器映射,该地图具有HDMI设置。
    对于结构图中的i2c访问,可以尝试使用寄存器设置或脚本设置,i2c直通设置是正确的。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 石俊强:

    首先,我使用DS90UB929Q + DS90UB924Q,和ALP软件,如下所示。 设备通信成功。我使用 示波器检查I2C信号值,

    数据是正确的,但为什么要更改0x07残留值?

    其次,函数resister的值是对的,为什么i2c传递函数不起作用?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,别克,
    一旦链路建立,从属地址寄存器(0x07)就可以自动更新。
    要使用远程I2C访问,您可以使用下面的I2C直通参考代码:

    设置I2C直通(SER 0x03[1]1
    设置SlaveID0 (SER 0x070x0A)(例如:从属I2C地址是0x0A,基于IDX设置)
    设置SlaveAlias (SER 0x080x0A)
    使用地址0x0A读/写从属设备


    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junjiang:

    感谢您的帮助,我们已经解决了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    做得好,Regal。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steven:

    我们的团队想  用MCU把I2C数据发送到解串器,然后用传递函数把I2C数据发送到串行器,我们能实现这一操作吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,请跟进d/s的设计和设置。
    顺便提一下,如果有其他问题,您可以打开一个新帖子。可以关闭此线程。

    此致,
    Steven