This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0346:SDI数据分割电路

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0307, LMH0344, LMH0346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656146/lmh0346-sdi-data-splitting-circuiting

部件号:LMH0346
主题中讨论的其他部件:LMH0307LMH0344

您好,我正在尝试平衡,重新计时和拆分SDI信号。 输入是通过75欧姆轨迹传递的单端HD-SDI信号。 现在,电缆均衡器将其转换为100欧姆的差分信号。 为此,我使用的是LMH0344,LMH0346和LMH0307。 我在这个论坛上看到一篇关于类似问题的文章。 支柱-  


现在,POST表示LMH0307接受50欧姆信号。 怎么会呢? 您能否指出数据表中这样说的部分? 现在,假设我使用LMH0344,然后使用LMH0346和LMH0307。 LMH0344将获得单端75Ohm HD-SDI数据。 这会将单端数据转换为差动(100欧姆)。 LMH0346将对差分信号(HD-SDI)进行重新时钟并将其驱动至LMH0307。 这将最终将HD-SDI拆分为2个不同的信号。 我的理解是否正确? 论坛中提到LMH0.3466万需要50欧姆的输入。 如果是差分电阻,它如何接受50欧姆? 此外,SDI差分对如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,

    1)。 请注意LMH0307数据表应用电路图4。 在左侧,您会看到两个49.9 -欧姆终端电阻器。 这意味着LMH0307接受50欧姆单端或100欧姆差动输入。 它们是相同的,可通过数据表互换使用。  

    2)。 您对LMH0344+LMH0346+LMH0307的0346的想法0307想法是正确的,应该可以正常工作。

    3)。 LMH0346需要外部100欧姆终端电阻器,如数据表应用电路中所述(图6)。 数据表可互换使用50欧姆或100欧姆输入。  

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vinod,

    正确的是,LMH0346和LMH0307输入的输入设计用于100欧姆差分,因此进入这些设备的轨迹也应该是100欧姆差分。 很抱歉混淆了。

    我们通常将LMH0346和LMH0307输入的阻抗互换称为"50欧姆单端"或"100欧姆差分"。 这是区分此特性阻抗和电缆使用的阻抗(75欧姆单端)的一种方法。

    我们之所以说"50欧姆",是因为需要在每个输入极性上使用一个外部50欧姆电阻器,以便正确端接。 请注意,这并不一定意味着在测量单端时差分轨迹的测量值为50欧姆。 随着迹线的耦合更加紧密,其他极性的电磁效应将开始影响单端阻抗。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    感谢您的澄清。 所以,我只想解释一下我的理解-这个芯片(就像其他类似的功能芯片一样)接受单路和差动输入。 图4中的电路显示了两者的配置。 如果是50欧姆单端-我将卸载连接到/SDI和的49.9R。 它是系列RC并行端接。 在100欧姆差分信号的情况下,我将其保持为现在的状态。

    现在,我的目标是拆分HD-SDI信号。 因此,仅仅使用AM LMH0307而不是3 IC解决方案是否不容易? 我的好处是什么? 我知道如果使用更长的电缆,LMH0344将非常有用。 但我使用的电缆(RG179)小于100厘米。 但另一方面,我使用无源器将75欧姆信号转换为50欧姆。 这是否会产生影响? 是否有其他无损(理论上)也要这样做 ?

    Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,

    对于SDI应用案例,我们预计电缆均衡器之后的信号为差分100欧姆,因此建议您保持其状态。

    关于您的下一个问题,您能否澄清您是否正在设计1:2分布放大器? 在我看来,您正在尝试获取一个75欧姆的信号并将其拆分为2个75欧姆的输出。

    电缆均衡器设计用于考虑由于电缆长度较长而导致的插入损耗。 查看您的使用案例,如果您的电缆低于1 m ,则可能不需要此类设备。 如果只需要50至75欧姆的转换器,则可以使用无源器来完成此操作,如下所示:

    使用这样的被动的影响是,被动会导致衰减。 从这种类型的电路中,我们预计衰减大约为-7.8dB。 如果您不希望受到此类衰减的影响,我建议您只使用LMH0344 -> LMH0307而不使用重新计时器,因为电缆均衡器之前的接口电缆长度小于1 m。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naseer:

    我已经完成了此主板的布局。 是否可以在生产前将其发送给您进行验证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,

    是的,我们可以帮助您仔细检查主板布局。 请提供给我们以供审查。

    如果您不想在E2E上发布,请向我们提供您的工作电子邮件,以便我们可以离线通信。

    谢谢!

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件:vinodkaruvat@gmail.com