This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:TUSB213均衡和升压设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660017/tusb213-tusb213-eq-and-boost-setting

部件号:TUSB213

您好,先生:

我看到 了TUSB213评估模块的用户指南 ,混淆了文档上的EQ和Boost设置。

 对于1~2 m 和2~3 m ,在长电缆上使用了相同的设置值,是否正确?

此致,

亨利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    正确,因为调整应足以补偿损耗。但请注意,该表是补偿电缆损耗的示例和指南,客户必须执行电气测试,以找到正确的实施设置, 这主要是因为每个电缆/板的损耗配置文件不同,而且USB接口(主机或设备)可能有不同的TX和RX特性,必须考虑这些特性。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的详细,清晰的解释。


    此致,

    亨利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们对TUSB213的应用有一些疑问。
    下面是我们的示意图

    1.直流增压电压


    我们选择RDC1=47kohm和RDC2=24.3kohm。
    但DCboost的电压是40mV,而不是3.3V。
    如果我们删除RDC1和RDC2,让其浮动,
    电压为3.3V。
    结果让我们感到困惑。

    二等方


    我们选择3.9kohm作为请求。
    如何验证我们是否获得了正确的设置?
    通过测量电流电压?

    在SPEC中,我们可以看到这一点。
    "当左侧浮动时,自动选择最大交流增压级别"

    如果我们需要更长的USB电缆(2M-3M),我们应该给出一个固定值,还是让其浮动?

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加参考照片。

    示意图

    直流增压

    方程式