This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:TOF校准模式---新

Guru**** 2530490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660378/lmh1983-tof-aligned-mode-----new

部件号:LMH1983

我去年发布了类似的帖子。 但出于某种原因,我没有通知答案。 现在帖子已锁定,因此我必须发布新的主题。 线程的链接是:

e2e.ti.com/.../230.5433万

我想在 TOF1超出预期位置的2条线时进行控制 ,我可以控制定位模式:漂移或碰撞吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以在2条线外使用碰撞漂移。 折衷方法是碰撞锁速度更快,但可能触发输出相位干扰,而驱动锁速度较慢,但过渡更平稳。 希望这有助于回答您的问题!

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的用户,我只是跟进一下,以了解这是否回答了您的问题。此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

    非常感谢你的帮助。

    我想确保对齐模式也是由2 行外的寄存器设置0x11位3:2决定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    验证后。我们同意您对上述寄存器设置的声明。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,非常感谢。

    我认为数据表不是很清楚,可能会让读者感到困惑。