This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:如何使用LED_0

Guru**** 2608685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659132/dp83822i-how-to-use-led_0

部件号:DP8.3822万I

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用DP8.3822万。

他想确认 如何使用LED_0。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

请您确认我的理解。

(1) LED_0仅具有内部下拉电阻器,没有下拉电阻器。

(2) LED_0可以连接到逻辑设备,如FPGA。

在这种情况下,我认为它不需要上拉或下拉电阻器。

因为LED_0不用于LED照明。  

这是否正确?

(3)表13中的LED速度是LED_1对LEDCFG 0101 (100Base)或0110 (10Base)的控制(位11:8)

(4)如果LED_0  亮起 ,则逻辑H输出。

也可以通过LED_0极性更改极性。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    (1) LED_0仅具有内部下拉电阻器,没有下拉电阻器。
    LED_0针脚应始终具有外部下拉式。

    (2) LED_0可以连接到逻辑设备,如FPGA。
    是的,可以。

    (3)表13中的LED速度是LED_1对LEDCFG 0101 (100Base)或0110 (10Base)的控制(位11:8)
    我不知道你的问题是什么。 如果CRS针脚绑定到模式2或3,则LED_1将指示线性速度,100m时为ON,10M时为OFF。

    (4)如果LED_0亮起,则逻辑H输出。
    如果在通电过程中LED_0被拉低,则当LED亮起时,LED_0 = H。
    如果在通电过程中LED_0被拉高,则当LED亮起时,LED_0 = L。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的回复。

    我想 整理您的意见。

    如能提供建议,我将不胜感激。  

    ---

    问题(1)和(2)

    当客户使用Mode1并连接到FPGA I/O时,以下列出了连接。

    正确吗?

     我 之前写的LED_0邮件是下拉式的,但上拉式是正确的。

    (3)我了解 CRS针脚是否设置为mode2或3,LED_1表示链路速度。

    在这种情况下,LED_SPEED对应于哪个地址?

    (4)我理解。

    也可以 通过LEDCR位7的LED_0极性改变(表38)。

    正确吗?

    我非常高兴你们的大力帮助和合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的各位:

    这只是一个提醒,我期待着等待您的建议。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    对于LED_0上的模式1,您所显示的腕带是正确的。 我还建议检查FPGA是否具有内部拉电阻器,以及该IO引脚在通电过程中的行为。

    CRS针脚将控制LED_1的功能。 这反映在寄存器0x460位[11:8]中。

    是的,LED_0极性可以从寄存器0x18位7更改。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha,

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一