This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:使用ADC 4cc命令进行电流感应,5mohm

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/660192/tps65982-current-sensing-using-adcs-4cc-command-with-5mohm

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件:HD3SS460TPS6.5981万TPS6.5981万EVM

大家好,

根据我的客户,在使用5 m 欧姆感应电阻器的情况下,我们的GUI似乎未显示正确的电流。  系统配置寄存器(0x28)的Rsense位无疑设置为5 m ohm。在GUI上,似乎显示的电流接近一半。

[测量条件]
电源角色:源端
电源路径:PP_EXT
SENSE resster:5 m ohm

能否检查这是否是GUI错误 ?
另请阐明使用5 mohm感应电阻器时的正确公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onawa-san,

    电流公式不依赖感应电阻器作为变量。 在配置中设置正确的值后,ADC应读取正确的值。 下面是公式:

    IsenseACC等于82数据表中的5:

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    您之前是否确实检查过?
    我已经能够使用我们的EVM再现它了。

    您是否还可以将我们的EVM用于您的一侧?

    [实验设置]

    ① TPS6.5981万_HD3SS460_DRP_Source_Advanced_v3_10.TPL
    ② TPS6.5981万_HD3SS460_DRP_Sink_Advanced_v3_10.TPL
    有源:20V@3A
    电源路径:PP_Ext
    System config reg中的Rsense位被设置为5mohm
    我使用TPS6.5981万EVM是因为5mohm感应电阻器是默认安装的。

    [结果]

    ADC数据几乎是150 % ,与预期电流相差不远,如下所示。
    我还做了其他的电压状况,5V,9V和15V。 它在所有电压下都显示了相同的趋势。
    如果您指定的公式正确,则FW中应存在任何错误。

    示例:

    当Eload吸入3A时,ADC显示1.82 A

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    如果您选择10mohm Rsense值,当前读数是否会改变?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    我得到了几乎相同的结果,10mohm Rsense值。
    换言之,尽管将Rsense的设置更改为10mohm,但ADC电流的结果与5mohm设置时几乎相同。

    您那一方的结果如何?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    当我在I_PP_EXT上使用ADC命令从5mOhm更改为10mOhm时,我看到当前值发生变化。 在两种测试情况下,我使用恒定电阻负载通过VBUS获取相同的电流。 您是否在TPS6.5981万上使用最新的FW?
    我使用了DFP模板并将PP_EXT设置为唯一的启用电源路径。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    好的,我知道您可以看到ADC值的变化。 我无法再现它,因为我没有任何可用的TPS6.5982万EVM。 无论如何,这对我来说是个好消息。

    您是否可以按照我上面的说明获取数据(实际绘图电流与ADC值)并在图形上绘制?
    如果工作正常,ADC值应是实际绘图电流值的两倍。

    顺便说一下,您在评估中使用了哪个版本? 我使用3.10 的评估,我相信这是最新的评估。

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    获取数据需要多长时间?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    我对你有什么意义吗?

    试验设置

    请将Rsense位设置为10mohm实际感应电阻下的5mohm。

    我的客户希望您再次检查;

    TPS6.5982万EVM上实际ADC的精度
    2. 5mohm Rsense函数是否正常工作

    那么 ,你能拿我上面所展示的数据(实际绘图电流与ADC值),然后在图形上绘制它,设置为5mhm Rsense在10 mohm实际感应电阻下吗?
    如果工作正常,ADC值应是实际绘图电流值的两倍。

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    我已就此主题通过邮件回复您。 我们来关闭此E2E线程。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    好的。 我将关闭此线程一次。

    此致,
    Takashi Onawa