This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:RAW10模式下的输出数据阵列

Guru**** 2607475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659284/ds90ub954-q1-output-data-array-in-raw10-mode

部件号:DS90UB954-Q1

大家好,

我们的客户将使用954作为连接913A的RAW10模式。

请告诉我913A的YUV输入数据与954的RAW10模式输出的数据数组之间的相关性。

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    954将输出CSI-2数据。 954寄存器0x70[5:0]应用于根据CSI规范将RAW10数据类型更改为YUV数据类型。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charley-San,

    感谢您的回复。

    我不知道应该为0x70[5:0]设置什么值。

     数据阵列是否由MIPI CSI-2的数据协议指定?

    我 未能看到CSI-2规格文档。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,数据阵列由MIPI CSI-2协议指定。 有关YUV数据类型值和数据数组的信息,请参阅MIPI CSI-2规范。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charley-San,

    感谢您的支持。
    我们将很快检查MIPI CSI-2规范。
    在RAW10模式下,913A的输入采用什么格式?
    我们假设YUV422。

    由于YUV有多种数据格式,请告诉我输入格式是否有限制。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki-san,
    在RAW10模式下,913A被配置为接受10位输入。 任何10位格式的YUV格式都可以。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charley-San,

    感谢您的支持。

    我了解输入格式。

    我们将在RAW10模式下评估连接到913A的954。

    我想先确认连接是否正确。

    我现在是否可以使用954到913A的BIST模式?

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以在此阶段使用BIST模式来检查连接。

    您可以通过在954上设置寄存器0xb3来启用BIST。
    有关BIST说明和设置,请参阅954数据表的7.5 12部分。



    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charley-San,

    感谢您的支持。

    很抱歉我多次。

    最后,请检查以下认可是否正确。

    我认识到CSI-2的RAW10数据输出格式如上图所示。

    此时 ,第一个PCLK的913A DIN [9]的并行输入对应上图中CSI输出第一个字节的A9。

    然后,第一个PCLK的DIN[0]对应于第五个字节的a0。

    此后,第二个PCLK时钟的DIN[9:0]对应于CSI输出的b9至b0。

    是否正确认可?

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tomoaki:
    是的,您的理解是正确的。

    最佳,
    查利蔡