This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:确定水平同步频率以配置DSPLL

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659856/lmh1981-determine-horizontal-sync-frequency-in-order-to-configure-the-dspll

部件号:LMH1981

团队成员,您好!

希望您做得好。 请参阅以下客户问题:

我们正在使用TI同步分离器LMH1981MTX/NOPB以及来自时钟合成器/抖动消除器的低抖动DSPLL器件。 这是我们用于接收Genlock视频信号的电路。 LMH1981的水平同步是合成器/抖动消除器的参考输入。

对我们来说,Genlock不是一个新概念,但这是第一款使用Genlock的产品。

我手头的任务是确定水平同步频率,以便配置DSPLL,从而为我们的原型板编程DSPLL。

DSPLL的最小设置为128khz。

我们正在考虑购买AJA GEN10 SD/HD/AES同步发生器进行实验室测试。 出于原型目的,我想选择一个GEN10输出并确定水平同步频率。 稍后,我们可以将SPI输入到DSPLL并修改寄存器,以选择与Genlock输入对应的水平同步频率。

您可以提供的任何帮助,请执行。

此致,
Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randhir,

    感谢您提供信息! 根据我的理解,水平同步频率将被计时为传入视频信号的比特率。 他们使用的是哪种类型? 要注意的其他事项是,来自HSOUT的这些同步脉冲是负脉冲,您想要在第一个下降边缘触发。 如果时钟合成器/抖动消除器在正沿上触发,则应从HSOUT进行一些反转。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 现在我不知道我们需要支持的所有可能的参考信号。 我们正在考虑为实验室购买AJA GEN10 HD-SD同步生成器10 Blackburst & Tri-Level Generator,以支持原型测试。 查看AJA的规格,有几个可能的参考信号。 通过将AJA连接到原型,我们可以确定LMH1981的HS信号范围并确定所有HS频率。

    关于翻转-这将引入抖动。 您是否有推荐使用的逆变器?

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大脑,

    HS同步将差分输入从SiLabs馈送至DSPLL。 我可以使用负输入来获取反转。

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary,

    很抱歉,我花了一些时间才回到这个问题。 听起来您很适合使用原型主板进行测试。 让我们知道LMH1981的结果是否与预期不一样。 谢谢!

    此致,

    Brian Wang