This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:VPWR电源

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, HD3SS3220, TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658574/tpd6s300-vpwr-supply

部件号:TPD6S300
主题中讨论的其他部件: HD3SS3220TPD2S300

VPWR +3.3V电源是否有任何限制? 如果我从系统+3.3V为VPWR供电,是否需要注意一些因素(除电流消耗外)? 我有一个电压调节器,由VBUS通过 TPD1S514-1 (提供23.5 MS斜升软启动)供电,以提供+3.3V电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    只要PD控制器也与TPD6s300同时通电,我相信我在这里看不到问题。

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在一个端口上,TPD6S300用于保护连接到TUSB320LA的CC线路,该线路直接由TPD1S514-1的VBUS_SYS输出(通过二极管)供电,而我的+3.3V (通过TPD1S514-1的VBUS_SYS输出供电)具有上升时间: 最大1.62mS

    在第2个端口上,TPD6S300用于保护连接到HD3SS3220的CC线路,该线路由其VDD5线路的TPD1S514-1 (通过二极管)的VBUS_SYS输出直接供电,而VCC33线路则为+3.3V - MY +3.3V (通过TPD1S514-1的VBUS_SYS输出供电)上升时间:最大1.62mS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    我对两个USB端口的连接方式有点困惑。 您能否绘制一个显示设备和连接以及电源的方框图?

    其中一个端口需要电源。 您可以将降压/LDO直接连接至其中一个端口的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Aramis P. Alvarez:

    很抱歉我不够清楚。

    我有2个USB端口。

    我使用TPD1S514-1保护系统免受VBUS过压的第一个端口。 输出电压- VBUS_SYS -用于为TUSB320LA (VDD)供电,也用于连接到其VBUS_Detect。 CC线路(和USB 2.0 信号)通过TPD6S300进行保护,VpWR I需要在+3.3V的电压下供电。 我有一个+3.3V电源,它来自由VBUS_SYS供电的电脑控制器。

    我的第二个端口与第一个端口完全隔离,并且配置与第一个端口相似,但我使用的是HD3SS3220 (而不是TUSB320LA)。 我有一个单独的TPD1S514-1,它有自己的VBUS_SYS输出,为HD3SS3220 (VDD5)供电。 该VBUS_SYS也连接到HD3SS3220的VBUS_DET。 HD3SS3220上有一个VCC33电源,我需要连接上面提到的+3.3V稳压器的输出。 我正在使用第二个TPD6S300来保护CC线路等。这是由+3.3V稳压器供电的。

    注意:我正在使用ORing二极管来组合来自两个端口的电源(VBUS_SYS),并且正在使用此组合电源为我的+5V至+3.3V稳压器供电。

    我的+3.3V稳压器AS上升时间:最大1.62mS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    感谢您向我解释您的系统。 您是否可以绘制系统方框图并附加? 这将极大地帮助我查看您的系统,以确定我是否看到任何危险信号。 提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis P. Alvarez:

    下面是我的C类接口的方框图。 我最担心的是TPD1S514-1的Vov = 5.99V,但它仅适用于100ns。 用户很可能会插入一个最初提供20V电压的USB-C电源,但VBUS_SYS在最大100ns时的最大电压似乎只会大于5.95V,所以我认为问题会大大减少?   

    另一个需要仔细检查的问题是TPD6S300,TPD2S300,TUSB320LA和HD3SS3220的3.3V电源的供电以及任何可能干扰正常操作的特殊电源排序。  

    你会在这里打什么?

    祝好

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    如果您的设备(如TPD1Sxxxx)具有3.3V稳压器,我建议使用此电源为TPD6/2s300供电。 如果没有,我建议使用一个3.3V降压转换器,从VBUS中出来,为我们的设备供电。 我希望这能帮助你:-)

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis P. Alvarez:

    感谢您的回复。 从方框图中所示的EP53F8QI获取电源会出现什么问题? 如果我必须从VBUS的DC\DC提供+3.3V电压,那么我需要2个+3.3V稳压器,每个端口一个(因为我的设备可以从任一端口供电),这会使设计变得非常复杂!  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    我认为电源连接正常,但我们建议您在打开我们的保护设备的同时打开您的类型-c/PD控制器的电源。 您是否在TPD6s300上使用"电池耗尽模式"? 如果是这样,我相信你的联系是好的:-)

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Aramis P. Alvarez:

    我们已经在TPD6s300上配置了“无电瓶模式”(通过将RPD针脚与C_CC针脚绑定),并且TPD2S300已经内置了“无电瓶模式”,据我所知,是吗? 因此,这种配置应该是正常的?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    您对"无电电池模式"的理解是正确的,此配置应该是正确的:-)

    如果这回答了您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你们的帮助!!!!!