请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPD1E10B06 尊敬的先生/女士
我们将TPD1E10B06引入客户的产品TrackPoint (指点杆)模块设计。
因为数据表仅提到它符合IEC 6.1万-4-2 4级ESD 30kV和IEC 6.1万-4-5电涌的测试规范。
客户想知道TPD1E10B06是否符合ISO7367-2和ISO1.675万-2测试规格,以及ISO7367-2和ISO1.675万-2之间有何区别?