This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:无法重置DS90UB913A-Q1

Guru**** 2480925 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659302/ds90ub913a-q1-ds90ub913a-q1-can-not-be-reset

部件号:DS90UB913A-Q1

你(们)好

如果 输入功率下降,DS90UB913A-Q1无法正常重置。 有没有办法解决这一问题? 是否可以添加重置芯片来解决此问题?  

谢谢你。

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞
    输入功率下降到什么? 芯片通常使用PDB引脚重置(或在寄存器映射中使用I2C重置)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijaya

    我不确定电源电压(VBAT)是否降至,这在整个测试过程中会发生变化。
    913A位于远程端,无MCU。 我们无法控制其PDB引脚(没有GPIO连接到此引脚)。
    如果913A未正确通电复位,914A如何通过I2C与913A通信并更改寄存器映射?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞,

    1.请检查UB913a的外部PDB设计,此处使用的是什么R和C? 通常,PDB序列由此RC控制。

    2.你如何判断临时区议会的不正确? 通常,您需要使用被动探头进行测量。

    3. UB913a寄存器0x01[0:1]复位功能可通过远程I2C控制来支持。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    1.     请检查UB913a的外部PDB设计,此处使用的是什么R和C? 通常,PDB序列由此RC控制。

    ->原理图如下。 R=10K,C=10uF,我这次添加电压监控器。

    2.     你如何判断临时区议会的不正确? 通常,您需要使用被动探头进行测量。

    ->我不知道PDB是否正确,只有913A在PWRON和PWROFF测试期间无法正确重置。

    3.     UB913a寄存器0x01[0:1]复位功能可通过远程I2C控制来支持。

    ->如果913A不能正确复位,那么913A就不能工作,914A如何通过I2C与913A通信并控制913A复位?

     

    谢谢你

    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,
    在您的测试中,您是否在关闭UB913模块后立即将其打开?
    对于UB913a模块,PDB引脚中应具有足够低的电压级别以确保其运行。对于您的情况,您可以再添加一个重置芯片以通过此测试。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    是的,关机后马上就给它通电,但在汽车应用中,我们无法控制延迟时间。
    我在新设计中添加了重置芯片,但我不知道它是否在所有情况下都能工作。

    谢谢!

    杰瑞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,
    如果它符合UB913a d/s的开机顺序,应该没有问题,所以当返回主板时,需要进行测试。

    此致,
    Steven