Other Parts Discussed in Thread: TUSB422
您好,
我正在尝试 设置TUSB422设备以在更高电压下下沉。 谈判中似乎有一些不正确之处。
我看到“权能”消息和相应的“请求”消息 ,如下所示:
Rx CAPS len:12字节,类型:1 (SRC_CAPS) msgid:0 Rx_buf:0x2C 91 01 08 2c C1 03 00 fa b0 04 00 PE_SNK_Evaluate_capability $$$tcpm_connection_state_machine:State_change = 0,state = 0xA。timer_cancel_no_response PDO[0]= 0x80.1912万c远程设置为外部供电。 PDO-1固定,5000 - 5000 mV,3000 mA,1.5万 mW PDO[1]= 0x0003c12c PDO-2固定,1.2万 - 12000 mV,3000 mA,3.6万 mW PDO[2]= 0x0004b0fa PDO-3固定,1.5万 msg - 15000 mV,2500 mA,3.75万 mW PDO-3 0x0004b0fa PDO[2]选择类型:所选PE_SN_0 1 buf[0-2]:0x06 42 10
在此之后,我没有看到任何“接受”,“拒绝” 或“就绪”消息。 相反,低电压警报将会触发:
->P0 IRQ:0x012a 低压警报 硬重置接收器。 PE_SNK_transition _to_default
在SW堆栈中是否有任何方法可以看到消息已正确发送(即TUSB422已收到GoodCRC)?
已附加完整日志输出